This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:LM25149-Q1和 LM25141-Q1之间的比较

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25149-Q1, LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503794/lm25149-q1-comparison-between-lm25149-q1-and-lm25141-q1

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141-Q1LM25148-Q1

工具/软件:

你好!   

  我们遇到了  LM25141-Q1导致的 EMI 问题、  因此 我们正在评估使用 LM25149-Q1替换 LM25141-Q1的可行性。 由于时间限制、我想确认这两个电源控制器之间的主要差异是否主要  有源 EMI 滤波器   双随机展频(DRSS)

此外、我在数据表中注意到了这一点  "当将外部时钟施加到 DRSS/SYNC PFM 引脚时、禁用 DRSS。"    这意味着我们使用独立的外部时钟(通过 PFM PWM/SYNC 引脚)来运行  PFM 模式 、DRSS 将被禁用、  我的问题是: "是 PFM 模式  有益的  改进 EMC 性能?"   

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LM25148-Q1 (无 AEF)和 LM25149-Q1 (具有 AEF)都提供 DRSS、DRSS 是一种相对于 LM25141-Q1中使用的三角展频的增强型展频技术。 根据 EMI 问题的频率、这可能会提供改进。 特别是、DRSS 对于30+MHz 噪声应该更好。

    DRSS 使用外部时钟禁用、因为频率是固定的。 操作将是 FPWM、而不是 PFM。 PFM 仅用于提高轻负载效率。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、非常感谢 Timothy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题。