This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:最大可编程电流限制时间是多少?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503977/tps7h2201-sp-what-is-the-maximum-programmable-current-limit-time

器件型号:TPS7H2201-SP

工具/软件:

您好、

我是否可以检查可编程故障计时器的最长时间? 是否需要15ms 的电流限制模式?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li Tong:

    没有设置最大值、因此15ms 没问题。 但是、如果没有给故障计时器放电时间、它们将无法正常工作。 数据表的图8-5展示了这种情况。

    您可以使用公式9和10 (数据表中的第8.3.4节)来确保不会发生这种情况。

    谢谢、
    伊丽莎白