This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM64406RCHR 电流消耗

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504367/tpsm64406-tpsm64406rchr-current-consumption

器件型号:TPSM64406

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TPSM64406RCHR 直流/直流电源模块 单输出配置 终端客户。 该模块由供电 12V 输入 并配置为提供 4.2V 输出

但是、我注意到、即使是更低 空载条件 、输入电流消耗约为 28 mA  这似乎高于预期。

我附上了的相关部分 审查的基础原理图 。 您能帮我确定配置是否有任何问题、或提供潜在的优化建议以降低空载输入电流吗?

期待您的反馈。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是由于处于 FPWM 模式。 如果更改为 PFM 模式、这个数字会低得多。

    此致、

    Rahil