This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:REGIN 电源

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503803/bq34z100-r2-regin-supply

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

我们配置了8节串联电池、最大电压约为30V。 我们计划在系统侧而不是电池侧部署器件。 在这种情况下、有必要使用齐纳二极管+ MOSFET LDO 为 REGIN 提供电源、如"图9-1中所示。 根据数据表、Q1将电池组电压降至4V"? 或者、我们可以使用板载3.3V 电源轨连接到 REGIN 吗?

请确认。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravankumar、

    停止工作的问题是、它需要在电池的整个生命周期内持续供电、因此是不建议这样做的原因。

    谢谢您、
    Alan