This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:关于 BQ27427-0功率计的关断和睡眠模式之间的差异:

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502503/bq27427-regarding-the-difference-between-the-shutdown-and-sleep-modes-of-the-bq27427-0-power-meter

器件型号:BQ27427

工具/软件:

BQ27427-0功率计的关断和睡眠模式之间的区别是什么?

我有两个问题:
第一个问题:从电表的两种模式中获取电、电压和其他信息的准确性是否存在差异?

第二个问题:在关闭主机器件、将功率计设置为进入关断模式、重新启动并返回正常模式之前、是否会影响获取电源的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    1 -无论电量监测计的模式如何、电流、电压和温度的精度都相同、但两种模式的最大区别是电池电量监测计的轮询频率。  

    2 -如前所述、精度不变、轮询频率也不变。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan Frians

        好的、谢谢。

        另一个问题:

        当功率计进入 SHUTDOWN 模式、断电并长时间关断时(例如、当电池电量因30%的泄漏而从50%下降到20%)、然后进入 NORMAL 模式时、它是否会影响获取功率值的精度?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、  

    这不会影响精度、而是会发生以下情况:电量监测计会随着第一个充电或放电周期的更新而更新、以反映充电状态(SOC)的变化。 但是、电量监测计可能会因漏电流而唤醒、具体取决于您设置电流阈值的方式。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan  

       我知道唤醒电流阈值仅与睡眠模式有关;但在关机模式下,电量计没有唤醒操作,是对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

       另一个问题:

        由于仅220mA 的电池容量较小、我们非常担心关断漏电流、越小越好。 您是否建议将功率计设置为在主机器件关断时进入关断模式或睡眠模式? 哪种模式最好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

        正如电量监测计会随着第一个充电或放电周期而更新、以反映充电状态(SOC)的变化。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    周期的秒数?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

     我知道唤醒电流阈值仅与睡眠模式有关;但在关机模式下,电量计没有唤醒操作,是正确的吗?

    -请参考下面的图片建立在技术参考手册的第12页,但要退出关闭模式, GPOUT 必须提高高200us

     由于只有220mA 的电池容量小,我们非常关注关断泄漏电流,越小越好。 您是否建议将功率计设置为在主机器件关断时进入关断模式或睡眠模式? 哪种模式是最好的?

    最低功耗模式为关断模式、此信息可在数据表中找到  

    [引述 userid="630298" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502503/bq27427-regarding-the-difference-between-the-shutdown-and-sleep-modes-of-the-bq27427-0-power-meter/5777611 #5777611"]

        正如电量监测计会随着第一个充电或放电周期而更新、以反映充电状态(SOC)的变化。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    周期的秒数?  谢谢

    [/报价]

    -仪表在1秒内更新

    谢谢您、
    Alan