请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65987D Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064
工具/软件:
您好、
我的客户已经决定使用 TPS65987D (仅用于接收端)和 TMUX1064。 他们考虑对 TUSB1064输入使用"LDO_3V3 from VBUS (20V)"。 是否可以从 LDO_3V3供电 TUSB1064电源? 请告知我们。
另外、您能否告诉我们 TPS65987D 和 TMUX1064之间的上电序列有何限制?
谢谢、此致、
Hattori 先生。