This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS 电源轨

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504278/tps65218-tps-power-rails

器件型号:TPS65218
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:

您好:

我正在 为 CPU AM3352使用 TPS665218D0、VQFN 封装。

连接后、除两个输出外、大多数输出轨都正确(标称值)。 DCDC1处的 VDD_CORE 大约为0.8V、而不是1.1V。  并将 DCDC4的输出设置为1.88v、而不是3.3V。 其余的(MPU、RTC、LDO1、DDR、DCDC6、 等)很好、我还有 PGOOD、这意味着 TPS 已开启并正常工作。 我不明白问题是什么。  

考虑到 DC34-SL 连接到12.1K、因此我应该在 DCDC4处具有3.3V 电压、在 CORE 处具有1.1V 电压。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题在于 IC 的变量。 我们焊接的变量是 TPS65218 25 RSLR 而不是 TPS65218 D0 RSLT。 因此、默认值不同。 然后输入正确的值。 问题已解决