请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
我们是否有 CAN 端子电阻器的一些标准或文档? 电阻器小于某个值时、系统无法工作? 谢谢、
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我们是否有 CAN 端子电阻器的一些标准或文档? 电阻器小于某个值时、系统无法工作? 谢谢、
此致、
Ryker
您好、Ryker、
我们没有任何专用材料讨论阻性负载过大(CANH 和 CANL 之间的电阻值过小)的影响。 CAN 标准允许在45欧姆至70欧姆的扩展总线负载范围内提供可选的性能规格、我们的许多器件都包含此信息-因此可以很好地了解低至45欧姆的负载值的影响。 大于此值的负载将继续减小 CAN 总线上的输出差分、并使系统更容易受到电缆阻抗上的差分噪声或压降的影响。 我通常不建议定义 CANH 和 CANL 之间电阻小于50欧姆的系统、以便针对变化可以保持一定的裕度。
您是否有关于此主题感兴趣的原因的更多信息? 如果系统设计人员考虑多个端接位置或向总线添加某种其他形式的差分负载、我们也许能够解决根本问题。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott