工具/软件:
有一些关于 MD 中控制板上的热测量的问题。
由于建议的 TJ、max 指定为125度、客户希望更精确地估算 TJ。
1、热参数1 RθJC (top)和2 (ΨJT)(如下图所示红色)之间有何区别?
建议使用什么参数? 为什么?

2、由于在某些情况下,由于 PCB 尺寸纤薄,元件密度高,热接线不易安装在靠近设备的位置。 您是否建议使用 RθJA (结至环境)参数实际进行热估算? 如果是、放置导热线测量点的位置对于环境温度更准确? 是否有设置使用指南?
e2e.ti.com/.../Using-New-Thermal-Metrics.pdf
此致
Brian