This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何降低电流消耗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490652/bq27220-how-to-reduce-current-consumption

器件型号:BQ27220

工具/软件:

尊敬的团队:

当电池连接到 BQ27220YZFR 时、该器件的电流消耗超过100uA。

是否有办法减小该电流?

数据表仅指定典型值。 50uA、这是否在规格范围内?

客户在原理图中使用它、如下所示。

e2e.ti.com/.../BQ27220YZFR_5F00_schematic.pdf

当与 C1和 C3引脚的连接断开时、几乎没有电流流动、因此它似乎不会泄漏到其他电路。

主机微控制器无法通过连接电池来启动、并且无法向 BQ27220YZFR 发送命令。

能否告诉我、在这种情况下是否有办法降低 BQ27220YZFR 的电流消耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行处理。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

      您的原理图很好并且可以正常工作、但您的器件消耗的电流持续超过100uA、这可能有一些提示。 是否在 VBAT 引脚范围内、最高可达6伏。 可能导致这种情况的另一个问题是接地电阻过高/BATT、为了缓解这种  情况、我会使用宽布线连接到 GND/BATT、尤其是 VSS、BAT 和 VDD 引脚上的。 最后、参考技术参考手册介绍了如何在系统内进入睡眠模式、从而充分利用 MCU 的节能效果。
      就 MCU 而言、我随附了一份"测量仪表通信"应用手册、它有助于解释 MCU 和测量仪表之间的通信、以帮助处理测量仪表无法启动的情况。  

    电量监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1742573934511&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    技术参考手册:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubd4a/sluubd4a.pdf?ts = 1742573800877&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27220


    *绿色是好的

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的答复。

    VBAT 最大值为4.2V。

    客户知道可以通过 MCU 命令实现节能、但他们希望在 MCU 启动前减少电流消耗。

    在这种情况下、您是否有任何解决方案?

    根据数据表、Icc 为"典型值" 50uA、但正常情况下是否为100uA?

    换句话说、100uA 是否处于规格的可接受范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

    我们已回复您的趋势、并将及时回复您。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的答复。

    我期待收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

    数据表中 50uA 的正常模式功耗并不严格、应是整个电压曲线的平均功耗。 我将重新测试从充满电到放电的功耗、并确保您用于验证的设备已经过校准。 最后、降低功耗的唯一方法是进入 SLEEP 模式、您可以通过增加"睡眠电流"参数来增加降低功耗的可能性、但是最后一次精确的 SOC SLEEP 模式的功能会受到限制。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢你的评分

    客户决定使用 EVM 进行验证。

    我会报告任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

    听起来不错、欢迎在 e2e 中随时答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    客户确认 EVM 的电流消耗在规格范围内。

    此外、他们发现电路板上 C47的电容小于数据表中推荐的电容、他们可以通过将其更改为与 EVM 相同的电容来进行改进。

    我将关闭此案例。

    感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsushi、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    谢谢您、
    Alan