This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:使用处理器本身对 NVM 进行编程

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502006/tps65219-programming-nvm-using-the-processor-itself

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具/软件:

您好团队:

我的客户使用 TPS65219为 AM6442供电。

用户需要在 AM6442完全上电后从 AM6442对 TPS65219的 NVM 进行编程。

这是可能的吗?
客户是否需要外部 MCU 或电源来对 TPS65219的 NVM 进行编程?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可以将新的 NVM 编程到电路板上的 TPS65219中。 客户需要访问 I2C 线路、并遵循一些简单的 I2C 事务和下电上电操作以完成该过程。

    有关详细信息、请参阅第9页的以下文档中的步骤1至5。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf?ts = 1744745348974 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS6521905

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish-san、

    感谢您的回答。

    我有一个问题。
    在 TPS65219 NVM 编程指南中、指出我们不能将 TPS65219电源用于 I2C 总线上拉电压。
    为什么我们不能将 TPS65219电源用于 I2C 总线?

    客户希望从 AM6442对 TPS65219进行 编程、那么即使在编程期间、TPS65219的所有电源也应该保持稳定、因为这些电源馈送到 AM6442。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    本手册适用于用户尝试将 PMIC 输出更改为非常低的电压(<1V)并将其用作 I2C 上拉电压的情况。

    如果在编程过程中输出轨保持稳定、则它应该可以正常工作。

    Sathish