This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:我们的输入电压问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504157/bq24640-our-put-voltage-issue

器件型号:bq24640

工具/软件:

您好、

1、输入电压= 24V ,输出电压= 12V , I charge = 3A ,我们已经使用超级电容器5x25F/2.7V 每一个串联

观察结果:我们在超级电容器/检测电阻和反馈电压为1V 时得到了5.82V 的输出电压、根据计算结果(公式1)、我们将下反馈电阻值设置为10K、上限反馈电阻值设置为47k

我们没有获得12V 的输出电压、因此请针对此问题建议解决方案。 请找到下面随附的原理图   

此致、

Sreehari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    这是一个重复的问题,我会在上一篇文章的忏悔。

    此致、

    基督教。