工具/软件:
我创建了一个与 TPS25762-Q1电路板具有相同电路的原电路板。
我正在通过 I2C 将程序从 EEPROM 下载到 TPS25762-Q1。
似乎下载工作在硬件级别(如波形中所示)。
在原有的板上,TPS25762-Q1的终端状态与 Eva 板相同。在将程序下载到 TPS25762-Q1后,CC1可以工作,但 CC2不能工作。
感谢您的建议。
TPS25762のEva Boardと同じ回路でオリジナルBoardを作りました。μ s
TPS25762にプログラムをEEPROMからI2Cでダウンロードしています。ハードレベル(波形で)でダウンロードは出来ているように見えます。μ s
オリジナルボードのTPS25762の端子状態はEva Boardと同じです。μ s
TPS25762にプログラムのダウンロード後 CC1は動きますが CC2が動きません。アドバイスをお願いします。μ s