This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763-Q1:DP 交替模式接收端数据配置?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502856/tps25763-q1-dp-alt-mode-sink-data-configuration

器件型号:TPS25763-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在寻找一款支持电力输送 PPS 以及受电端模式 DP 交替模式协商的电力输送控制器。 我喜欢具有直流/直流功能的 TPS25763-Q1、但它仅支持 DP 交替模式接收端。

问题是 TPS25763-Q1是否可以配置为支持 DP 交替模式接收端数据? 如果没有、您还拥有哪些其他产品?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    TPS25763-Q1作为 DP 接收端支持 DisplayPort 交替模式。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    谢谢! 您能帮助我找到有关如何实现此目标的信息吗? 也许它在数据表中的某个位置、我错过了它。

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    请查看 TPS25763-Q1数据表中的8.3.12.1通用 GPIO。  表8-7. DP 交替模式 GPIO 控制可能也会有所帮助。 它们位于第59页。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    抱歉、我想问的是源数据、而不是接收端数据。  

    谢谢您、
    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、McKenna、

    遗憾的是、763无法提供 DP 源、并且我们没有任何候选方案来满足此类要求。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  

    你知道 为什么存在这样的限制吗? 为什么 PD 控制器关心数据是 DP 交替模式是供电方还是受电方?

    您是否有任何其他将协商 DP 交替模式源并支持 PPS 的 PD 控制器(TCPM 或 TCPC)?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    感谢您的耐心。  

    1.我觉得 这主要是因为需要管理多路复用器/ VDM 和合规性。

    2.我认为我们没有这种产品用于汽车应用。 如果您正在寻找非汽车应用、请咨询 USB 团队以了解更多信息。

    BR、

    Ke Wang