This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:输入压降

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502348/bq24040-input-voltage-drop

器件型号:BQ24040

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 BQ24040充电器 IC、并且在充电期间发现了问题。

当我们向 IN 引脚(#1)施加5V 输入并将经过放电的3V 电池连接至 OUT 引脚(#10)时、输入电压从5V 降至4.75V。

您能解释一下为什么会出现这种压降吗?

此外、我还连接了我们使用的参考电路、其中包括一个连接在 J8上的3V 2600mA 1s1p 锂离子电池。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可能具有与输入一致的高阻抗路径、请再次检查布线宽度和尺寸。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了迹线宽度、看起来正常。

    请找到以下图片供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在周五举行庆祝活动、并将在下周二之前与您联系。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从这张图片中很难分辨输入如何连接到充电器。 请发送完整的光绘堆栈。

    此致、

    Mike Emanuel