This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:I2C 寄存器复位条件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501156/bq25618-i2c-register-reset-condition

器件型号:BQ25618

工具/软件:

您好:

我们的客户有一个问题、I2C 数据会在什么情况下复位。
在查看数据表时、I2C 数据通过看门狗计时器到期、 REG_RST = 1、VBUS < VBUS_UVLOZ 且 VBAT < VBAT_UVLOZ 复位。

我的理解正确吗?

如果有其他条件、请告知我们。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    也如第7.3.7.3节中所示。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我检查了会话7.3.7.3、但这介绍了 BATFET 系统复位。 BQ25618 I2C 寄存器是否通过/QON=低电平复位或 BATFET 系统复位?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该部分显示"复位完成后、器件处于 POR 状态、所有寄存器都处于 POR 默认设置。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我在实验室中测试的结果、但寄存器未被复位。
    我认为连接到 VSYS 的系统会复位、但 BQ25618 I2C 寄存器未复位。

    (数据表"7.3.7.3. BATFET 完全系统复位"说明)
    将 BATFET 的状态从开更改为关、可以有效地强制让连接到 SYS 的系统进行上电复位。 复位完成后、器件处于 POR 状态、并且所有寄存器都采用 POR 默认设置。

     我的测试程序如下所示。
    1.插入 VBUS=5V、VBAT=3.7V。 测量的 VSYS=3.8V
    2.将 ICHG 电流限制更改为1.0A、看门狗计时器=禁用。
    VBUS 输出、VBUS 开路。 测得的 VSYS = 3.7V
    4. BATFET_DIS=1、BATFET_RST_EN=1 (默认值)。
    5.检查 VSYS 关闭后、读取所有寄存器、但不会转为复位条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在 BATFET_DIS = 1的情况下重试步骤4?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否表示 BATFET_DIS=0并再次测试? 如果是、则与"3"相同、并且寄存器不会复位。

    我们需要知道的是 I2C 寄存器复位条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在周五举行庆祝活动、并将在下周二之前与您联系。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这两个行项目不同。 在执行系统复位之前、请勿禁用 BATFET。

    3. VBUS 输出、VBUS 开路。 Measured VSYS=3.7V
    您是否意味着 BATFET_DIS=0并重新测试? 如果是、则与"3"相同、并且寄存器不会复位。

    此致、

    Mike Emanuel