This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520EVM-286:OUTA 和 OUTB 太慢

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520EVM-286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501585/ucc21520evm-286-outa-and-outb-too-slow

器件型号:UCC21520EVM-286

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我们购买了 UCC21520EVM-286驱动器、使用后、无法实现用户指南中所示的结果。 正在激活脉冲;但是、上升时间太慢。 我随附了一个示波器图像来说明这一点。

输入脉冲和 MOSFET 激活之间的延迟符合预期、但 OUTA 或 OUTB 的上升时间太慢、约为50ns、明显高于用户指南中指示的时间。

我想知道是否缺少任何配置、或者这是否是评估板的问题。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提出这个问题。

    EVM 上的上升和下降时间较长是由于栅极驱动器输出端连接了10 Ω 外部栅极电阻器。

    上升和下降时间数据表规格是使用0 Ω 外部栅极电阻器测量的。

    在这些电阻器短接的情况下、测量结果应更符合数据表。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki、

    替换了栅极输出电阻器;然而、上升时间看起来仍然很长。 我附加了一个包含测试结果的图像。 测试也是在将 MOSFET 连接到栅极的情况下进行的、我在下面也附加了一项测试。

    我希望您可以帮帮我、因为上升时间明显长于测试表明的时间。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接 MOSFET 负载后、由于 MOSFET 的输入电容和固有栅极电阻以及 VDD 电压值会影响预期的峰值电流值、预计输出上升/下降时间会更慢。

    考虑这一切后、如果设置与 EVM 和数据表测试条件相同、则栅极驱动器输出的上升/下降时间应与数据表规格相匹配。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Hiroki