This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20125:仿真模型 PGOOD 功能不起作用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06, TPS62816-Q1, TPS628304, LMZ10505, TPS628513, TPS54610, LM20125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500406/lm20125-simulation-model-pgood-function-is-not-working

器件型号:LM20125
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1、TPS62A06、 TPS628304LMZ10505TPS628513TPS54610

工具/软件:

我已从 TI 下载 TI 瞬态参考设计、并在 TINA 中进行了仿真、但即使输出电压正常、PGOOD 也会一直处于低电平。 PGOOD 引脚上还使用了49k 上拉电阻。 请帮助、因为我选择了用于 FPGA 控制电源的 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么选择这个旧器件?  您是否需要汽车器件?

    TPS62816-Q1是一款更新为6A、更好的汽车级器件。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要汽车器件。 我们的应用是工业驱动器。 TPS62816-Q1的封装对我们来说太小了。 如果提供任何其他 IC、您可以建议采用 HTSSOP 或类似封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要带引线的封装或仅需要更大的封装(用于热性能等)?

    您需要多大的输出电流?

    我们有6A TPS62A06采用(引线式) SOT-563封装。  或4A TPS628304、采用(引线式) SOT-583封装。 5A LMZ10505电源模块也采用大型引线式封装。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要具有使能引脚、电源正常引脚和可选软启动时间的引线式封装。 实际电流最大为3安培、但由于可能存在瞬态电流、因此选择略高的电流。 它用于为 FPGA 供电。 我们将其用于3.3V 和1.2V 输出。 TPS62A06似乎是不错的选择。 但它没有软启动功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看这些内容。  对于3A、TPS628513可以正常工作吗?

    如果您想要更大电流、TPS54610的电流可以正常工作吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54610是 LM20125的好选择、背后有什么原因?  我们在 LM 系列中选择了 LM20125、许多 IC 具有不同的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54610已更新、将在新的12英寸晶圆制造厂中制造、因此 供应能力越来越强。  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们将检查可行性。 什么将是约 LM20125和 TPS54610的 EOL。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不预测 EOL 日期。

    Chris