This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:此 IC 是否支持800V 至1200V 和400A 系统?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504387/ucc21530-q1-weather-this-ic-is-capable-for-800-1200v-and-400a-system

器件型号:UCC21530-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我负责设计 BLDC 电机控制器、 我对栅极驱动器设计有一些疑问。 系统规格为800V 至1200V 和400A

1.UCC21530-Q1 该器件是否能够承受该要求? 如何知道所选的栅极驱动器 IC 能够驱动指定的系统要求(800- 1200V)?

2.我想模拟设计更好的驱动电路。 什么软件有助于模拟系统?  

3、如果您为栅极驱动器提供任何其他参考设计、将会很有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    感谢您提出这些问题。

    [quote userid="645914" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504387/ucc21530-q1-weather-this-ic-is-capable-for-800-1200v-and-400a-system  UCC21530-Q1该器件是否能够承受该要求? 如何知道所选的栅极驱动器 IC 能够驱动指定的系统要求(800 - 1200V)?[/报价]

    在 DWK 封装中、通道 A 和通道 B 之间的通道间隔离电压为1850V  

    此外、该器件的直流最大工作电压为2121Vdc。  

    瓶颈是通道间隔离电压1850V、如果系统条件处于该规格范围内并增加了裕度、则栅极驱动器不应有问题。

    [quote userid="645914" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504387/ucc21530-q1-weather-this-ic-is-capable-for-800-1200v-and-400a-system 我想对驱动器电路进行仿真、以便实现更好的稳态设计。 什么软件有助于模拟系统?  [/报价]

    对于仿真、建议使用 PSPICE、因为我们提供了驱动程序的模型:

    [quote userid="645914" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504387/ucc21530-q1-weather-this-ic-is-capable-for-800-1200v-and-400a-system 如果您为栅极驱动器提供任何其他参考设计、将会很有帮助。[/报价]

    下面是使用 UCC21530-Q1的参考设计:

    采用 UCC21520-Q1 (相同器件但具有禁用引脚)的额外参考设计:

    此致、

    Hiroki