主题中讨论的其他器件:UCC21750
工具/软件:
我正在使用 Spice 模型并将其转换为 Sabre 仿真中的 MAST 文件。 运行模型时、它始终会报告 d_D1不在范围内的错误。 所以,我检查了模型,发现二极管是在模型中定义的。
*$
.SUBCKT D_D1 1 2.
D1 1 2 DD1
.model DD1 D( IS=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=.1 )
结束 D_D1
*$*$
.SUBCKT D_D1 1 2.
D1 1 2 DD1
.model DD1 D( IS=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=.1 )
结束 D_D1
*$
我想知道"N =.1"是否为正常值?
谢谢