This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:反馈引脚上的噪声

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503900/tps56c231-noise-on-feedback-pin

器件型号:TPS56C231

工具/软件:

您好团队:

我们使用 TPS56C231RNNR 降压转换器 IC、将12V 转换为5V、8A 电流。 输出电压为5.24V。 使用示波器进行检查时、我们会在反馈引脚(下面随附 pic)处收到噪声。 我们按照数据表遵循了此 IC 建议的布局。  

我们在其他设计上使用了类似的 IC、可在反馈引脚上获得适当的5V 输出和0.6V 标称噪声、而不会出现任何问题。  

您能给我建议什么可能导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供应用的原理图和布局

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于设计是机密信息、因此请提供您的电子邮件 ID。

    我可以分享原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartik  

    会向您发送电子邮件。

    此 e2e 将通过电子邮件进一步传达

    谢谢你

    Savith