This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:使用 TPS7H5001的功率级设计器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503285/tps7h5001-sp-power-stage-designer-using-tps7h5001

器件型号:TPS7H5001-SP

工具/软件:

降压转换器设计。

在功率级设计器的 Loop Calculator 下、您能否帮助提供 TPS7H5001的 AS、Rs 和 Vslope 值?  RS 为5上的4欧姆);1电流互感器。 开关频率为100kHz。  将1800用于 GM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    R/因为它们会乘以所用的方程。
    我通常将 Rs 设置为电阻值、并使用进行调节
    使用50:1变压器和 TPS7H5001-SP 控制器的静态0.5调节时、将为0.25*0.5 = 0.125

    对于 Vslope、右键点击变量将其更改为 SLM。
    然后将 SLM 设置为1。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔,0.25  来自哪里(0.25*0.5 )?   为了澄清一下、Rs 为4欧姆、As 为0.125欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    对不起,我做了一些错误的心理数学。
    1/50 = 0.02不是0.025

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在 RS 框中、4000因为它是莫姆斯、在 AS 框(.02*.5)中= 0.01?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    正确。

    谢谢、
    Daniel