This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:关于 LM5116的问题

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500887/lm5116-question-about-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TPS2372

工具/软件:

您好:

客户已为 POE 项目选择 LM5116。 请帮助查看原理图电路。 谢谢!!!

e2e.ti.com/.../05-_2D00_-PoE-PD-_5F00_-PoE-and-LM5116-Ma.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy  

    您是否会向我发送完整的快速入门计算器(可从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051下载 )、其中包括客户规格和元件选型?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

    随附了 LM5116快速入门计算器、 请帮助查看原理图电路。 此外、CSG 和 DEMB 引脚直接接地、请帮助重点关注它们。 谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart_5F00_reply.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy   

    在设计 PCB 时、请将 DEMB 和 CSG 布线到 Rs 的接地连接、而无需任何其他连接。 请勿将 CSG 直接连接到 IC 的 PGND 引脚或 DAP  

    请参阅下面我的评论。

    • 请考虑在 EN 处添加一个二极管以及1uF 电容器  

    • 根据快速入门、建议的补偿元件值为 RCOMP=1.1k、CCOMP = 150nF  
    • 建议将 AGND 和 PGND 与原理图级别分开。 (您最终可以使用网络连接将 AGND 连接到 PGND)  
    • 请仔细检查 VCC 引脚是否正确连接到 VCC 电容器。  
    • 请仔细检查 HB 引脚是否正确连接到 HB 电容器。  
    • 请同时向 TPS2372团队提出审核要求。

    - EL   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    1. PGND 指 POE -、AGND 指数字地?
    2.是否有向 EN 添加二极管的特定模型?
    3.我们可以要求 TPS2372团队再次审核吗?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy  

    1.对不起的困惑。 PGND 是电源地覆铜。 "PGND 引脚"表示 IC 的引脚。 AGND 为模拟地。 "AGND 引脚"表示 IC 的引脚。  

    2.CMPD2003已用于 LM5116 EVM  

    3.您必须创建一个新的 E2E 帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    建议将 PGND 和 AGND 分开并通过网络连接它们。 它是向两个网络添加一个0欧姆电阻器吗? 或者、我们是否应该避免 PCB 的顶层、在第二层钻孔、然后将它们连接在一起? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy  

    建议直接连接它们、无需0欧姆电阻器。   

    您可以绑在顶层。 请参考 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/snva285a/snva285a.pdf 中的布局示例 

    - EL