This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:当输入电源多次切换时、充电电流突然增大。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503133/bq25173-abrupt-increase-in-charging-current-when-input-power-switched-multiple-time

部件号:BQ25173

工具/软件:

您好团队:

我们使用  BQ25173 通过30mA ISET 为2节串联 ADCR-T02R7SA505MB 2.7V 超级电容器充电。 BQ25173的输入电源电压为5V。 它在正常电源开关周期内工作正常。 不过、如果输入以1秒的持续时间开启/关闭4-5次(视为电源闪烁)、充电电流会突然增加到800mA。  

这是一个已知的限制,是否有任何解决这个问题的办法?  

查找适合您的基准的下图(VCC_4VOUT = 5V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    我们没有看到这一问题、也没有报告这一问题。

    我将调查并发送更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望你能在你身边重新思考这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    我无法复制该问题。   

    如果您移除了 C16,100pf 和 C19、0.1uf 电容器、您仍然会看到问题。