请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36503-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑使用 LMR36503-Q1来参与新项目。
并检查了2.2MHz 的典型输入 EMI 滤波器。

以下是我的问题;
1.它在400kHz 下是否可用?
2.如果不是、您能推荐400kHz 的值吗? 在哪里可以找到公式或参考?
3.我可以使滤波器对2个以上的频带(如400kHz 和2.2MHz)有效吗?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐