This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:有关输入 EMI 滤波器的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503812/lmr36503-q1-question-about-input-emi-filter

器件型号:LMR36503-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑使用 LMR36503-Q1来参与新项目。

并检查了2.2MHz 的典型输入 EMI 滤波器。

以下是我的问题;

1.它在400kHz 下是否可用?

2.如果不是、您能推荐400kHz 的值吗? 在哪里可以找到公式或参考?

3.我可以使滤波器对2个以上的频带(如400kHz 和2.2MHz)有效吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以参阅以下应用手册(具体来说、eqn。 5)选择400k 的过滤器组件: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    由于滤波器为低通、因此将其设计为400k 时应该在2.2M 处也能提供足够的衰减。 但是、您可能必须根据自谐振频率使用多个电容器、以确保整个范围内的电容值。 电感器/铁氧体磁珠谐振频率也应远高于2.2M。

    此致、

    Niranjan