This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:计算负载下处于较高环境温度下的直流转换器效率和 IC 功率损耗

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504085/lm70880-calculating-dc-converter-efficiency-and-ic-power-dissipation-under-load-with-significant-ambient-temperature

器件型号:LM70880
主题中讨论的其他器件: LM706A0

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI):

它似乎提供了2种工具来协助 计算 LM70880和 LM706A0设计。  提供的工具为 Webench Power Designer 和 LM70XX0_quickstart calculator_A1.xlsm。

当这两种工具具有相同的环境温度、输入电压、输出电压和输出电流时、它们会产生明显不同的直流转换器效率和 IC 功率耗散值。

由提供的工具计算得出的 IC 功率耗散可能会相差约1瓦。  导致估计的结温相差高达18.6度。

例如、在较高的环境温度和电流条件下、webench 将开关频率设置为200kHz、这是不能更改的。  由于结温问题基于计算出的 IC 功率耗散、Webench 似乎将开关频率限制在200kHz。  但是、IC 功耗数字与快速入门计算器不符。

问题:

1.德州仪器(TI)能否澄清一下、在进行所需的设计计算时、建议使用这两种工具中的哪一种?  webench Power Designer 还是  LM70XX0_quickstart calculator_A1.xlsm?

此致、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    LM70XX0_quickstart _calculator_A1.xlsm 将是提高效率的理想工具。 该工具能够接受不同的 IC 热阻、并在设计 LM70XX0/-Q1器件时提供更大的灵活性。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben。

    好的、感谢您的帮助。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    没问题。 祝你好运。

    Ben