This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:TPS61232 PSpice 模型不能达到5V -输出失速为~3.2V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61232, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504036/tps61232-tps61232-pspice-model-won-t-reach-5-v-output-stalls-at-3-2-v

Thread 中讨论的其他器件:TPS61232TPS61230

您好 TI 支持团队:

我是使用官方的 PSpice 宏模型封装评估 TPS61232升压转换器。

  1. 下载和设置
    •我从 TI TPS61232未加密的 PSpice 瞬态模型包(修订版 B)下载了完整的"TPS61232_startup-trans"示例工程。
    •我在 PSpice for TI (2024版)中打开了提供的原理图。
    •我没有对组件值、网表或引脚布线进行任何修改、所有内容都与出厂时完全相同。

  2. 仿真条件
    •输入电压(VIN):3.3V  
    •电感器:1 µH  
    •Cin:22 µF 、COUT:30 µF  
    •RLOAD:2.5 Ω (即  电压为5V 时负载电流为2A)
    •EN 直接连接至 VIN
    •软‑μ F 启动电容器: SS 上10nF、自举电容器: HYS/VS 上100nF
    •瞬态运行  时间为1.15ms、最大时间‑步长为20ns

  3. 观察到的行为
     输出不会逐渐升至5V、而是稳定在大约3.2  V. 、并且从不转换到预期的调节模式。

请帮助我了解以下内容:

  • 在 PSpice for TI 中使用 TPS61232 PSpice 宏模型时、是否需要已知限制或特殊设置?

  • 如何在输出中获得5V 电压?

感谢您的时间和帮助。

此致、

Armando Isaac Parra Cruz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armando:

    我认为该模型可能直接从 TPS61230复制、无法支持固定5V Vout 配置的仿真。

    要使用该模型进行仿真、您可以将其视为 TPS61230。 这意味着、应针对5V 输出电压使用反馈电阻分压器、如下所示。

    不用担心实际是 TPS61232。 当 FB 连接到 Vout 时、它可以正确生成5V Vout。

    此致

    Lei