This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:直流/直流转换器

Guru**** 2927620 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501008/lmz23605-dc---dc-converter

器件型号:LMZ23605

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

                   我们希望使用 LMZ23605直流/直流转换器来实现新设计。 请提供使用寿命、并注明是否推荐用于"新设计"、"活动"或"非"活动"。

                   和还通过考虑以下新设计规格来建议隔离式和非隔离式转换器。

                    1.输入电压:28伏

                    2、输出电压:5伏

                    3.输出电流:6 A 至10 A

                    4、工作温度:-40至(100或125)

                   5.尺寸:最大(20 毫米 X 20毫米 X 10毫米)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anusha

    设备专家不在办公室。 敬请期待回复会有所延迟

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    我将详细检查这一点,并在明天之前联系你 IST。

    同时、我来分享  有关您所询问可靠性数据的链路 MTBF 和时基故障率估算器。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anshua、

    LM23605的输出电流能力限制为5A。 您可能需要使用 IC LMZ23610更高电流版本。 尺寸为

    15.00 mm× 15.00 mm。建议的温度为-40°C 至125°C。

    如果您可以与 LM23610进行引脚对引脚兼容的其他模块、请告诉我。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anshua、

    您还有其他疑问吗?

    此致

    Arpita