This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456A:请提供3种高电压开关

Guru**** 2664945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503603/tps2456a-please-provide-3-kinds-of-high-voltage-switch

器件型号:TPS2456A
主题中讨论的其他器件:LM5069、LM25069

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我有3种高压开关、10A 负载、需要外部背对背 MOSFET。

您能分享 TI 解决方案吗? 或者如何使用其他方法来实现此设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 LM5069用于 P48V 和 P24V。

    请使用 LM25069进行 P12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    如何为开关执行一个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    请参见下面的开关。 集成3输入电源、并通过控制选择一个电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有这方面的任何解决方案。 抱歉...