This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:各个 LED 的 PWM 占空比推导和电流消耗详细信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503647/lp5036-pwm-duty-cycle-derivation-and-current-consumption-details-for-individual-leds

器件型号:LP5036

工具/软件:

尊敬的团队:

我想了解 PWM 占空比如何通过混色和亮度得出、以及它如何影响各个 LED 的电流消耗。

请解释一下:

  1. 如何结合8位颜色值和8位亮度值来获得最终的12位 PWM 占空比?

    它是简单的、

    PWM = ((Color × Brightness) / 255)/255) * 4096 (12 bit resolution)还是有不同的公式?

  2. 电流是否与最终 PWM 占空比直接相关?

谢谢、

Vedi Govind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedi:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedi:

    1. 是的、它使用8位单独的 Tx_Color 寄存器和8位 LED Dx_Brightness 分组来实现最终的12位 PWM 调光。
    2. 最终输出平均电流(= Imax*duty)与 PWM 占空比与连接到 IREF 引脚的外部电阻器设置的最大输出电流直接相关。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix Wang:

    感谢您提供信息。

    此致、

    Vedi Govind。