This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:具有电流检测放大器的稳定性?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, INA790B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495101/tps92640-stability-with-current-sense-amplifier

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: INA790B

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们需要使用 TPS92640来提供大功率 LED。 (10A LED 电流、16V LED 电压)。

我们希望使用电流放大器来使用较低的分流电阻值并更大限度地降低电流测量分流电阻中的损耗。 理想情况下、我们需要使用 EZShunt 器件 INA790B。

这可能会导致 稳定性问题吗? 根据我们的理解、由于 TPS92640的迟滞控制方法和 INA790B 的相对较大带宽、这应该不会是问题。

谨致问候| Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon

    请让我检查一下、稍后再联系您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    有新消息吗? 我们希望继续推进这一项目。

    谨致问候| Simon Steiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon

    很抱歉晚才回复。 使用 INA790B 进行电流检测应该没有风险。 您可以分享原理图/布局、供我们查看。  如果您不希望 bella-he@ti.com 在该论坛上披露、也可以发送至该网站。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon

    请分享当前状态、是否需要任何支持?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您提供的信息。 我们只想验证在使用具有放大分流器(如 INA790)的 TPS92640时是否没有稳定性问题。

    谨致问候| Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon

    它应该是正常的。  

    此致。