This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:低占空比升压控制器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504078/tps40210-low-duty-boost-controller

器件型号:TPS40210

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS40210是否可以使用以下条件?

Vin = 12V

VOUT = 160V

IOUT = 0.2A

占空比= 92.5%

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这是可能的。 然而、高 步进比会导致效率低。 在这种情况下、您可以考虑使用反激式。

    此致、

    Feng