This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92401:可并联的最大 IC 数量

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92401, TPS92402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497011/tps92401-max-number-of-ics-adressable-in-parallel

器件型号:TPS92401
Thread 中讨论的其他器件: TPS92402

工具/软件:

我阅读了 TPS92401数据表、我想问您星型配置中可在单个组中使用的 IC 最大数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno

    能否介绍一下您的终端设备和应用需求?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    该应用由76个 TI TPS92402组成、它们可通过 SPI 与 微控制器(主器件)通信。 问题与4线星形配置中可置于单个 I 组(I 为1到 n、由其 CSI 指定)中的最大器件数量有关(请参阅  TPS92401数据表的图6-11第23页)。
    在 Sub_Head_Word 命令中、 设置 chip_index [7:0]有8个位、即256个可用索引。 这256个索引与设备数和组数有何关联?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    单个组没有 n 的特定数量限制、这将带来一个常见问题、即可以将多少个 SPI 有效端口连接到单个 SPI 总线。 这与许多因素有关、例如 SPI 时钟的频率、需要从每个器件传输多少数据以及传输频率。

    根据我们的经验和粗略估计、一组10个器件应该可以。

    您是否在一个电路板上使用了76×tps92401? 您是否选择了前 CCR? 您能否分享有关您的申请的更多信息? 我们希望提供任何帮助。

    如果您不想在论坛上披露信息,可以发送电子邮件至 bella-he@ti.com。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    如有任何帮助、请告知我们。  

    谢谢、此致。