This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TS1引脚引导特性实现

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500623/bq76930-ts1-pin-boot-feature-implementation

器件型号:BQ76930

工具/软件:

TI 团队大家好、

我有一个7节串联电池包、其中包含使用 BQ76930芯片组的 BMS 模块、其中 TS1引脚用于根据以下表述将电池包从睡眠状态唤醒(仅显示引导实现)。

我已经观察到,当关闭引导开关的时间更长,电芯3过度充电和电池保护机制被触发,我们怀疑在 VC1和 VC2引脚的额外负载,因为电阻器 R11 ,R97和 R98时,当 Q5和 Q4导通导致电芯3过充。

请求您的支持人员识别实施中的任何潜在错误或 导致问题的其他问题。

此致、

Harish.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的耐心。

    是否有理由长时间按住引导开关  ?您按住该开关的时间有多长? 当您将其保持较短的时间时、是否会发生这种情况?

    我怀疑在设计中将自举开关保持太长时间、最终会使 VC2的输入差分电容器放电、从而导致 VC3过充电。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    感谢您的答复。 我们观察到、在生产场景中、BOOT 引脚接地的时间长于预期、这会导致电芯3过充、从而触发保护机制。 在这些情况下、电池组具有一个会熔断的安全保险丝。 我们观察到、初始安全功能在2秒后触发、当 BOOT 引脚持续保持低电平时、保险丝会在8秒后熔断。

    此致、

    Harish.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    查询的任何更新。

    此致、

    Harish.S.