This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:I'd 希望从 USB C 电源获得20V 和1.5A 电压、但只获得5V 电压

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499596/tps25730-i-d-like-to-get-20v-and-1-5a-out-of-a-usb-c-power-source-but-i-only-get-5v

器件型号:TPS25730

工具/软件:

您好、

我需要使用 USB C 电源提供20V 和最大1.5A 的电流、但只能获得5V 电压(使用 USB A 转 USB C 电缆)或在3V 和5V 之间摆动的电压(使用 USB C 转 USB C 电缆)

我尝试了不同的来源,但没有任何结果。

谢谢您的任何帮助、我附上我的 KiCad 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我不是立即确定问题可能是什么、但确实有一些建议。

    这可能很难、但您能尝试通过上拉电阻将 Fault_in 引脚连接到 LDO3V3吗? 此输入引脚需要适当偏置、否则器件将保持断开状态、并可能阻止高压协商。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯,谢谢你的想法,我会尝试. 谨致问候 Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请告诉我您找到了什么。

    如果您有 PD 分析仪、查看系统的 PD 日志可能也很有用、但我会先尝试电阻器。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、它是故障引脚、此引脚未在数据表中的参考设计中明确使用。