This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:启动时睡眠 OCP

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503361/lm74910-q1-sleep-ocp-at-startup

器件型号:LM74910-Q1

工具/软件:

您好:

我在以下设计中使用 LM74910、目标是在启动时禁用睡眠模式、以便为6.6mF 电容器充电、然后、当24V_Board 达到 IN_24V - Vgs_th 时、睡眠引脚会变为0v。

这样就可以为电容器充电、然后立即进入睡眠模式。

该设计的问题在于、如果在禁用睡眠模式时发生 OCP、LM74910会出现问题、并且即使处于睡眠模式(OCP - OVP)、它也绝不会再次关断 HGATE。

有什么想法为什么 IC 在这种设计中失败?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是否遇到过这方面的问题? 还是只是一个问题?

    在大容量电容器充电期间、如果出现过流或过压等任何问题、LM74910将保护下游。  

    现在、问题出现了、如果控制器本身损坏了该怎么办? 为了满足这一要求、在验证阶段、必须注意所有临界情况、确保不违反控制器的绝对最大值额定值。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我实际上遇到了这个问题、发现问题是 Q3发生了故障、源极、栅极和漏极发生了短路。

    我将更新此设计、以便使用能够处理10A 持续短路的 MOSFET。

    但是,我有一个关于 OCP、OVP 和 UVLO 故障的问题:当 nSLEEP 被拉高而其中一个故障发生时,切换 nSLEEP 会重置 Ctmr 吗?

    谢谢、

    Adam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    切换 nSLEEP 意味着会进入低 IQ 状态并返回高 IQ 状态。 当 nSLEEP 被切换时、它也会复位 Ctmr。  

    此致、

    Shiven Dhir