This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:寻找 IC 0.82V@60A、0.82V@25A、0.82V@30A 设计所需的降压控制器 PLL/USB IC &#39

Guru**** 2387290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502952/tps536c7-looking-for-buck-controller-ic-ic-s-required-for-0-82v-60a-0-82v-25a-0-82v-30a-designs

器件型号:TPS536C7

工具/软件:

您好、  
在我们的新设计中、我们计划了一个低于要求的功率级。
输入电压12V+/- 8%
所有 vout tol:-±2.5%
Vout1 -  0.82V@60A (内核)、容差:-±2.5%
Vout2 -  0.82V@25A (IO1)
Vout3 - 0.82V @ 30A (IO2)
Vout1的 SR 为2A/us、当芯片退出复位时的单个瞬态为25A/1ms (不需要在±2.5%内)
Vout2、3不太严格。
最好包含 IC 的数字电源测量值、
最好具有 I2C 配置。
 
您能就此提出降压控制器解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koppa:

    感谢您的联系。

    在您的要求中、由于您有3个电源轨、您将需要2个控制器、因为我们只有2通道器件。 您可以为 Vout 2使用1个控制器、为 Vout 3使用1个控制器、为 Vout 1使用1个控制器。

    由于电流不多、因此不需要很多相位。

    我认为 TPS53647 运行良好、而且 与 TI 的一款 智能功率级配合使用时、它似乎非常适合您的应用。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Abhishek