This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:我的 WebBench 设计不执行任何操作

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499595/tps40211-my-webbench-design-does-nothing

器件型号:TPS40211

工具/软件:

大家好、我尝试了 WebBench 工具中的电路设计、以生成200V (20V)电压、但我的电路随后不执行任何操作、无法再现输入电压。

我附上我的 KiCad pic。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    从20V 升压到200V 是 x10的比率。 这可能不仅仅是升压拓扑可以支持的、因为最大占空比受到限制。 (不仅取决于器件规格、还包括在开关的短关断时间内将所有所需功率传输到输出侧的物理限制)

    有几种可能性可以克服这一问题。
    第一种方法是设计应用以在 DCM 模式下运行。 这会降低占空比、但会在电感器中产生更强的纹波电流。
    由于您使用的是680uH 电感器、我假设您当前设计用于 CCM 工作模式。
    您能分担负载要求吗?
    这将定义 DCM 设计方法在这里是否有意义。

    另一种解决方案是将拓扑更改为反激式。 在这里、您可以调整变压器的绕组比以实现更低的占空比。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我需要50到75mA 的输出或20W。 我知道这一比率很高、但网络工具和规范指出、高达300V 电压可能…μ A 。  
    一些评论:我测试没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的反馈。
    75mA 应足够低、以便您可以使用 DCM 电路实现这一点。
    由于 webench 无法针对 DCM 进行计算、因此我建议 查看 Power Stage Designer 计算器。
    https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER

    该计算器显示电感器内以及进入 DCM 运行模式时的电流电平。
    通过降低电感 或开关频率、可以减小占空比、但也会增加电流纹波和输出电压纹波。
    例如、通过使用100kHz 开关频率和100uH 电感器、您可以在最大负载下将占空比从90%降低至55%。

    这些可能是适合您的设计的良好初始值。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、解决了问题、我想我有一些焊接问题、我又做了一次、工作正常。 感谢你的帮助。