This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:建议使用最低1MB 的外部闪存

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503170/tps65982-recommend-external-flash-size-is-minimum-1mb

器件型号:TPS65982

工具/软件:

由于从当前 GUI 版本(v3_11)生成的低区二进制文件永远不会超过64KB、 为什么外部闪存的容量需要远大于64KB (>1MB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队成员之一将在下周做出回应、因为 TII 和 TI US 将于明天下班。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    您可以参考数据表中的 TPS65982外部闪存一节

    如果未共享闪存、则最小值必须为256KB;如果共享、则必须最小为1MB、以保存2个应用程序副本。

    这就是为什么我们需要2个副本

    此致。
    Aakash