This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:查询启动电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497699/tps61178-inquiry-about-start-up-voltage

器件型号:TPS61178

工具/软件:

尊敬的专家:

我有一个关于启动期间的 Vin 的问题。

根据 TPS61178应用手册、

TPS61178x 器件的启动程序分为预充电阶段和软启动阶段。
预充电阶段是输出电压(VOUT2)从零增加至高出10%的时间段
比 VIN (1.1 × VIN)更早;软启动阶段是从1.1 × VIN 到设置输出电压的周期。

然后、我想知道为什么 Vout2增加1.1 x Vin?

我想知道1.1数字是如何产生的。

谢谢!

此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    1.1是由内部电路设置的内部数字。 因为对于升压转换器、它只能在 VOUT > VIN 时在正常升压模式下运行、在 VOUT < VIN 时无法切换、因此我们需要对输出电压进行预充电、以使输出电压高于器件在升压模式下可以正常开关的输入电压。

    这就是我们有预充电阶段和1.1xVin 的原因。 希望这可以回答您的问题。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您的支持!

    客户(LG 显示器)想知道为什么选择1.1。

    在使 Vout 大于 Vin 的倍压器中、1.1是否是合理的选择?

    它是否只是出于除1.2或1.3之外的任何特定原因而选择的值?

    谢谢!

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    通常、当 Vout 高于 Vin 时、器件可能会进入正常的升压开关阶段、因此无需将输出电压预充电至高得多的值。

    但我认为没有任何特定的形式或表达式会输出这个1.1数值、因此、使输出电压足够高于输入电压应该是一个简单的选择。

    此致、

    Nathan