This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用程序问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497850/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

HI、I 将过流保护恢复电流设置为200mA 和5s、这是默认值。 但是、在测试电池包的过流保护并将其连接到充电器后、便无法对其进行充电。 检查后、确认放电 MOS 已关断、充电 MOS 已导通。 请帮助我分析无法充电的原因。 附件是我的配置文件和日志数据。

e2e.ti.com/.../test_5F00_ocd.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了不能收取费用的原因。 过流后、放电 MOS 关断、充电电压可以通过放电 MOS 的二极管进入。 但是、在通过二极管后、会产生0.2V 的压降。 因为我的电池组为2S1P、完全充电电压为8.8V、串联的总电压为8.65V、原始充电电压8.8V 变为8.6V、电池组的总电压更高、导致无法充电。 我尝试了放电并降低了电池包的总电压、但我能够通过充电和开启放电 MOS 清除过流状态。 那么、如果更高电压的电池组出现过流、如何为其充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    如果您遇到的问题是由过流引起的、则可以提高第2.5节中看到的过流保护参数阈值。  

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf?ts = 1744054340330&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50-R2

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这不是触发无法充电的 OCC 保护、而是在触发 OCD 后关闭的放电 MOS、这导致无法充电。 有一个配置可以启用放电 MOS 进行充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您可以发送一个显示该行为的 BQStudio 日志文件吗? 您也可以发送 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian