This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214-Q1:低电平端电流检测+ I2T

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504513/tps1214-q1-low-side-current-sense-i2t

器件型号:TPS1214-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

如果我们有可支持 低侧电流检测和 I2T 功能的器件? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 TPS1212/TPS1214的 CS+和 CS-可用于检测 MOSFET 电流(RDS 电流检测)、 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    对于低侧检测、您可以考虑 TPS1200或 TPS1210。 这些器件确实具有精确的电流检测功能、但不使用 I2T 进行电流关断。  

    同样、TPS1212和1214只能执行高侧 RSNS 电流检测。 RDSN/TPS1210检测仅适用于 VDS 1200/1210。  

    谢谢您、  

    Sarah