This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:我可以对此电量监测计使用 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 吗?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQPRODUCTION, BQ34110, BQ27Z746, EV2400, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491962/bq27z746-can-i-use-bq-bms-programmer-sw-on-this-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ27Z746EV2400、BQSTUDIO 、BQPRODUCTION、BQ34Z100-G1 BQ35100、BQ34110

工具/软件:

我看到  BQ27Z746位于支持的 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 器件列表中。

但我不确定 BQ27Z746应该使用哪个 exe 文件。

 是否可以将 EV2400与 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 配合使用来对黄金映像进行编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、  

    此问题已分配、将尽快得到解答。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、

    我们建议在整个开发过程中坚持使用 BQStudio、该工具是简化版的易用软件。

    BQStudio:  
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO


    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    我们正在考虑 将 EV2400与 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 结合使用、以便在生产线中对黄金映像进行编程(如果可能)。

    在 TI 的生产线中、建议使用哪种方法对黄金映像进行编程?

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、  

    TI 没有比 BQPRODUCTION 提供的生产工具、但主要用于上一代 EV2300。 客户负责在该端交付黄金映像文件、但该软件包也可以采用 I2C 格式发送。

    启动:
    https://www.ti.com/tool/BQPRODUCTION


    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的信息。

    我还有以下问题:

    1. 它们之间的区别是什么 bq.fs DF.FS gm.fs 文件?
    2. 哪个文件是通过 I2C 对黄金映像进行编程的正确文件? bq.fs DF.FS gm.fs

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San Lee、

    1-请参考讨论差异的 e2e 趋势、

    E2E:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693584/bq27742-g1-difference-between-bq-fs-and-df-fs-file

    最常见的类型是 bq.fs 和 df.fs、由用户选择。 黄金映像的编程方式也可通过 MCU 来完成。 我随附了文档、可以更好地讨论此过程。

    监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1744211163154&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们需要使用  Aardvark I2C/SPI 主机适配器等外部工具对 bq.fs 进行编程(我们可以使用该工具吗?)。

    我尝试了通过 I2C 对黄金映像进行编程。

    --------------------------------------------------------------------------------
    ;解封设备
    --------------------------------------------------------------------------------
    WAA 00 14 04
    W: AA 00 72 36
    WAA 00 FF FF
    WAA 00 FF FF
    X1000
    --------------------------------------------------------------------------------
    ;转至 ROM 模式
    --------------------------------------------------------------------------------
    WAA 00 00 0F
    X1000
    --------------------------------------------------------------------------------
    ;数据块
    --------------------------------------------------------------------------------
    W: 16 07 de 83
    X200
    W16 05 12 00 10 00 07 C1 EF 78 22 79 79 79 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    X:2.
    W16 05 12 10 00 FC 60 20 E0 07 F6 08 9F 66 2E 9F A5 79 A6 20 90
    X:2.

    I2C 数据可以从开始成功发送、直到  W AA   00 00  0F

    当进入 ROM 模式时、我无法发送数据(从地址: 0x16、数据:07 de 83)。

    您能否告知在 ROM 模式期间、哪种正确的方式发送 I2C 数据?

    谢谢。

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、

    我们不支持用于电量监测计编程的外部工具、开发人员负责创建和调试要使用电量监测计进行编程的系统。 我随附了一个可以在这个过程中提供帮助的文档。

    监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1744307450156 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    BQ27Z746是闪光计还是 ROM 计?

    如果是闪存测量仪表、是否能够进入 ROM 模式?

    还是需要另一个命令才能进入重新编程模式?

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、  

    BQ27Z746是一款闪存计(通常、名为"Z"的电量计是闪存计)、我随附了另一份文档、虽然不适用于您使用的电量计、但应用仍然相似。

    将 I2C 通信与 bq34110、bq35100和 bq34z100-G1系列电量监测计进行通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua790/slua790.pdf?ts = 1744647736040&ref_url= https:%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo San、  

    BQ27Z746是一款闪存计(通常、名为"Z"的电量计是闪存计)、我随附了另一份文档、虽然不适用于您使用的电量计、但应用仍然相似。

    将 I2C 通信与 bq34110、bq35100和 bq34z100-G1系列电量监测计进行通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua790/slua790.pdf?ts = 1744647736040&ref_url= https:%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您提供的信息。

    我的问题与下面的帖子相同:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194069/bq27z746-device-fw-using-flashstream-file-to-program-device-fw-and-flash-data

    但是、 对原因和解决办法没有结论。

    如果您有关于此问题的详细信息、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、

    是否在多个 IC 上都出现了这种行为?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我使用 BQ27Z746EVM、我的所有3个 EVM 中都出现了相同的行为。

    我们尝试将 I2C 速度从400kHz 更改为100kHz、这解决了问题。

    ROM 模式可能不支持400kHz 的速度?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Soo San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo、

    正确。 ROM 模式下不应使用400kHz 的速度。

    此致、

    Adrian