This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:IN+、IN-

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505499/ucc21755-q1-in-in-

器件型号:UCC21755-Q1

工具/软件:

嗨、在 UCC217XX 中、引脚 IN+、IN-  分别在内部下拉至 GND 和 VCC、但我需要将 IN-引脚下拉至 GND 而不是 VCC、如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatkumar:

    内部电阻约为55k 欧姆。 如果您希望出于驱动 IN+的目的将 IN-拉至 GND、则可以将 IN-直接短接至 GND。  

    如果需要禁用输入、建议使用指定的 nRST/使能引脚。

    此致、

    Sean