This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:新模式或传统模式?

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502243/lp2985-new-or-legacy

器件型号:LP2985

工具/软件:

大家好、支持团队。

我收到了客户的询问。

调查涉及2022年12月和2023年9月发布的 PCN。

・LP2985-50DBVR (2024年理查森生产)是否是最新数据表中的旧规范? 还是"新芯片"规格?

・如果最新数据表注明"新芯片"、则只有产品代码末尾带有"M3"的产品符合条件。 这是正确的理解吗?

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、  

    感谢您的提问、并对此处的混淆表示歉意。   LP2985-50DBVR 可订购器件型号可以是"旧"或"新"材料、具体取决于订购日期和其他几个方面。  LP2985-50DBVRM3只是"新"材料。  如果您目前有  LP2985-50DBVR、并且需要知道您需要哪种规格 、最简单的方法是检查 CSO、如果 CSO:RFB、则这是"新"材料、任何其他材料都表示"旧"材料。  

    希望这对您有所帮助!

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mckyla-san

    感谢 您的答复。

    什么是 CSO?
    交付给客户的包装标签表示 RFAB、因此它是 RFAB 产品。
    我还有一个问题:"新芯片"LP2985-50DBVR 的初始精度是多少?
    据我所知、"LP2985-50DBVRM3"的初始精度为0.5%。
    这是正确的吗?
    对于名称中没有"M3"的产品、数据表中未列出初始精度。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、  

    我对我先前未作澄清表示歉意。 CSO 表示原产国/地区、ASO 表示原产国/地区组装(指器件的测试和封装地点)。 "新芯片"LP2985-50DBVR 的精度为+/-0.5%、这与所有规格下的 LP2985-50DBVRM3相同。 您是对的。  

    谢谢、希望这有助于澄清问题。  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKyla-San

    感谢您的回答。

    我知道 LP2985-50DBVR 与 LP2985-50DBVRM3完全相同、但当 RFAB 当前生产这两种型号时、为什么有两种不同的型号?

    我们非常困惑、因为我们无法确定交付的产品是什么。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队。

    您有任何更新吗?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、  

    M3版本的作用是在 PCN 时间段内、供客户使用新器件并对其进行采样。 是的、现在有两个不同的器件型号、这两个器件型号都可能是指"新"芯片。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mckyla-san

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、希加·桑、  

    欢迎您、  

    谢谢、  

    McKyla