This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:如何通过开漏连接 LED 以指示电源正常

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505769/lmr33630-how-to-connect-an-led-to-indicate-power-is-good-from-an-open-drain

器件型号:LMR33630

工具/软件:

如果我希望 LED 指示电源正常、则无法将一系列电阻器和 LED 连接到 PG 引脚(开漏)。 因为如果电源不良、PG 引脚会变为低电平 、如果电源正常、则具有高阻抗。 是否有办法在电源正常时点亮 LED?  

我见过其他论坛使用 MOSFET 通过栅极上的 PG 信号来打开/关闭 LED

我不明白高执迷会怎么做到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 PG 和 Vcc 之间连接一个上拉电阻、并在该电阻之前连接到 FET 的栅极。  

    例如、如果使用 NMOS、源极为 GND、漏极为 LED 的阴极、LED 的阳极通过电阻器连接到 Vcc。  

    当 PG 为低电平时:NMOS 栅极-> 0V、LED 熄灭

    当 PG 为高电平时:NMOS 栅极-> Vcc、NMOS 导通、电流流经 LED

    我建议在设计电路板之前使用模拟 PG 的电源来测试 LED 和 NMOS

    此致、

    Rahil