主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
bq79600正在响应、我能够读取数据。
现在、我已在 bq79600唤醒 ping 之后将 bq79600 (COMH_p)连接到 bq79616 (COML_P)(类似 N)。 我正在发送以下消息
81 00 03 09 01 2F 8E
来唤醒堆栈器件。 这是正常的、还是应该在这之前发送 DIR_SEL=1? 连接我的原理图...请检查隔离变压器(HMU1228NL)是否正常?
更新:
我还尝试按以下顺序发送数据
硬件:移除、转换、r 并连接2.2nf 、即使用的电容隔离
观察到的一些信息:bq79616-->COMP,COMN:2.5V,2.5Vbq79600->COMP,COMN :2.195V,2.195V
1.在 bq7900上唤醒 ping
2.可怕的 SEL=1: 81 0 3 9 80 EF EE (当我使用 COMHP、COMHN 且未使用 COMLN、COMLP 时)
3.将唤醒发送 到堆栈 81 0 3 9 20 EF 96
请检查我有什么问题
此致(&C)
Mounish