This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:计划释放 DDR4和输入电源(5V/3.3V)的后缀

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505457/tps65214-plans-to-release-suffixes-for-ddr4-and-input-supply-5v-3-3v

器件型号:TPS65214
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS6521401、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在"TPS6521401技术参考手册"(SLVUD30)的第1页上、指出 LPDDR4的输入电源为3.3V。

https://www.ti.com/lit/ug/slvud30/slvud30.pdf

型号中是否存在具有不同后缀的变体、例如"TPS6521901RHBR"?

我们希望在以下条件下使用它。

内存:DDR4

输入电源:5V 或3.3V

是否计划发布型号具有不同后缀的变体、例如 AM62I/AM64的"TPS6521901RHBR"?

*目前只有一个项目已经宣布。(PTPS6521401VAFR)

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    是的、我们计划发布该器件的多个 NVM 版本、主要重点是为 AM62L 供电的01版本。

    Sathish