Other Parts Discussed in Thread: BQ24075
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Shawn、
首先、为了确保我完全正确理解您的问题、"PCM"是什么意思?
当电池处于低电压时、BQ24075会检查是否存在短路。 在电池电压升高到1.8V 以上之前、充电器 IC 只会提供少量电流(约为7.5mA)。 一旦 VBAT 超过此1.8V 阈值、器件就进入充电周期的预充电阶段。 数据表第9.3.5节介绍了此预期行为。
在 BQ24075上、电池能够完全放电至0%容量。 该充电器 IC 没有内置的电池欠压保护功能。
此致、
Garrett
您好 Shawn、
感谢您的澄清。 请在下面查看我的其他评论。
1。电池电压= 2.9~3.1V ->器件处于预充电阶段、直到 VBAT 升至典型值3V 以上。 然后器件转换到快速充电阶段。
2.电池电压= 1.8~2.9V ->预充电相位。 电池在预充电电流下充电(快速充电设置的10%)
3.电池电压=低于1.8伏->电池在"短路"模式下充电。 如我上次响应中所述、充电电流约为7.5mA
4.电池电压= 0伏 ->电池在"短路"模式下充电。 如我上次响应中所述、充电电流约为7.5mA
5、电池电压=悬空(开路)->器件运行电池检测例程、如图10-3所示。 在保护 IC 电路关闭以将电池重新连接到充电器 IC 之前、会执行电池检测例程。
此致、
Garrett